This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AP-Q1:参考时钟输入 SERDES0至 SERDES4的直流、交流参数

Guru**** 2483875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446178/tda4ap-q1-dc-ac-parameters-for-reference-clock-inputs-serdes0-to-serdes4

器件型号:TDA4AP-Q1

工具与软件:

您好!

从 TDA4数据表中、表6-2给出了一个参数。 您能否提供有关以下方面的更多信息:
单端交叉电压面积(最小值、最大值)
p/n 信号的绝对电压范围
所需的上升和下降时间以及占空比范围
差值交叉点电压

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    参考时钟符合 PCI ExpressRegistered基本规范4.0版中规定的电气参数。 如果将基准时钟用作输入、则在规格之外使用表6-2。