This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:如何使用 TIFS 实现矢量引导管理器

Guru**** 2483845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446370/tda4ve-q1-how-to-implement-vector-boot-manager-with-tifs

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

尊敬的香槟:

Vector Bootmanager 软件包包含一些来自 TI 的库、但它们不提供通过 TIFS 进行引导所需的例程。 我们正在从 TI 寻求有关通过 TIFS/SCI 客户端实现(安全)引导的正确方法的信息。

  • 通过 TIFS / SCI 触发具有证书的多核映像启动的预期例程是什么?
    • SBL_BootImage? SBL_OSPIBootImage? SBL_MulticoreImageParse?
    • 对于 HSM:SBL_loadAndAuthHsmBinary
  • 为什么矢量引导管理器及其 TI 库中不存在此例程?
  • 我们如何更改矢量引导管理器以便使用此例程?

此致、表示感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 没有有关 Vector BootManager 代码的任何信息、它无法由 TI 交付。  请联系 Vector 以获得有关 Vector BootManager 的支持。

    如果有关于 TI RTOS SDK 中提供的 SBL 或引导应用程序参考代码的问题、我们可以帮助回答这些问题。

    此致

    Suman