This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5509A:TI 不会为新项目提供持续的设计支持–申请备选器件推荐

Guru**** 2483845 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5507, TMS320VC5509A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445733/tms320vc5509a-does-not-have-ongoing-design-support-from-ti-for-new-projects-request-for-alternative-part-recommendation

器件型号:TMS320VC5509A
主题中讨论的其他器件:TMS320VC5507

工具与软件:

尊敬的 TI E2E 团队:

我们目前正在使用 TMS320VC5507 用于我们的一款产品的 DSP 系列处理器。 然而、我们最近获悉、TI 已宣布将停止使用该器件、并且不再推荐在新设计中采用该器件。

作为替代、我们选择了 TMS320VC5509A 处理器、提供与 TMS320VC5507相似的功能。 遗憾的是、我们获悉该处理器也无法获得 TI 针对新项目的持续设计支持。

您能否说明一下 TI 为何不再支持 TMS320VCxx 系列 DSP 处理器? 此外、如果您推荐具有与相似功能的替代 DSP 处理器、我们将不胜感激 TMS320VC5509A 支持的范围。

我们期待您的指导和建议。

此致、
Deepak Raj R
上海汇桥信息技术有限公司
+91 9605233623.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    请允许我澄清一些困惑。  TI.com 上有关您提及的两个器件的注释指出:

    " TI 不会为该产品的新工程(例如新内容或软件更新)提供持续的设计支持。 如可用、您将在产品文件夹中找到相关的配套资料、软件和工具。 您也可以在 TI E2ETM  支持论坛中搜索已归档的信息。"

    这并不意味着 不 推荐在新设计中采用此器件。  我们仍在积极构建和销售这些器件。  当 TI 制造器件 NRND 时、产品页面将清楚地显示"不推荐在新设计中采用"、并且通常会给出推荐的替换器件。  请参阅 MSP430F5438 示例。

    有关 TMS320VC55xx 器件的注释没有针对新项目的持续设计支持、这意味着 TI 认为使用该产品所需的所有工具都已在网上发布、无论是作为已发布的配套资料(即、在产品页面的"技术文档"部分中添加了应用手册/类似内容)、还是在 E2E 上(请使用搜索功能)提供。  您仍然可以在 E2E 上询问有关这些器件的新问题、如果我们有可用答案、我们将尽最大努力提供答案。

    谢谢!
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的澄清。 我现在了解到、TI.com 产品页面上的注释并不意味着器件"不推荐用于新设计"、而是表明对于新工程(例如软件更新或新内容)、将不会持续提供设计支持。

    我也很感激您能给我们提供更多有关资源可用性的背景信息、我一定要查阅产品文件夹和 E2E 论坛来了解更多信息。

    我还有一个问题与适用于微控制器(TMS320VC5509A)的评估套件的可用性有关。 我在 TI 网站上找不到任何这方面的信息、非常感谢您提供有关此器件是否有评估套件的指导。

    再次感谢您的解释、如果我还有任何问题、我将联系您。

    此致、
    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    我们没有用于 TMS320VC5509A 的特定评估套件。  我建议将 TMDX5515EZDSP 用作评估套件。   有关该 EVM 的详细信息、请  访问:https://www.ti.com/lit/pdf/sprt559。

    谢谢!
    Mike