This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:SK-AM62:LPDDR4和 DDR4

Guru**** 2532350 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444424/am625-sk-am62-lpddr4-and-ddr4

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62

工具与软件:

您好!

在 SK-AM62上、能否在不更改硬件电路的情况下将 DDR4直接替换为 LPDDR4? 如果可以更换、您可以推荐可行的 LPDDR4吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、两者之间存在多种接口差异、最值得注意的是它们在不同的 IO 电压下运行。  为什么需要更换 DDR4?

    此致、

    James