This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:如何通过 Linux 内核/lib/firmware 引导 MCU2_1 appimage?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442496/dra821u-q1-how-can-i-boot-mcu2_1-appimage-by-linux-kernel-lib-firmware

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

您好、TI

硬件:客户硬件;

SDK:ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-10_00_00_03

我已经编译了 网关演示并生成了 can_eth_gateway_app_freertos_mcu2_1_release.appimage。

我将其复制到 SD 卡的 rootfs 分区中的/lib/firmware。

和" ln -sf can_eth_gateway_app_freertos_mcu2_1_release.appimage  j7200-main-r5f0_1-fw"

Linux 登录成功、但我在 MCU2_1上看不到任何 UART 日志、因此我不确定是否运行了 can_eth_gateway_app_freertos_MCU2_1_release.appimage?

如何在/lib/firmware?中通过 Linux 内核引导 MCU2_1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="604466" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442496/dra821u-q1-how-can-i-boot-mcu2_1-appimage-by-linux-kernel-lib-firmware Linux 登录成功、但我在 MCU2_1上看不到任何 UART 日志、所以我不确定是否运行了 can_eth_gateway_app_freertos_MCU2_1_release.appimage?

    您能否分享有关 can_eth_gateway 应用的详细信息? 如果同时运行 CAN 和 ETH >或早期版本、则可以键入 application、在这种情况下、它还将引导其他内核。

    [quote userid="604466" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442496/dra821u-q1-how-can-i-boot-mcu2_1-appimage-by-linux-kernel-lib-firmware 如何通过 Linux 内核在/lib/firmware?中引导 MCU2_1

    您是否可以使用.xer5f 文件来代替.appimage
    此外、您是否可以检查应用中是否启用/配置了任何 UART、默认情况下应用中未启用 UART。 它已通过 CCS 运行。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您能否检查应用程序中是否启用/配置了任何 UART?默认情况下、应用程序中未启用 UART。 它已通过 CCS 运行。

    感谢您的回复、我如何      在应用中启用/配置 UART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、如何      在应用程序中启用/配置 UART

    请参阅 ETHFW 应用程序、它通过 board_init ()启用。
    此外、请确保在启用了其他内核中启用的 UART 日志后、您将观察来自内核的日志混合情况。

    此致、
    Sudheer