This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:MCU R5F UART 已损坏

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1421626/sk-tda4vm-mcu-r5f-uart-corrupted

器件型号:SK-TDA4VM

工具与软件:

您好!

我们已经加载了默认 IPC 示例并启用了 MCU UART 打印。 最初、MCU UART 打印正常、但经过一段时间后、打印会损坏。

我们为 SK-TDA4VM Edge AI 套件使用以下软件包、

  • ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05.tar.gz
  • tisdk-edgeai-image-j721e-evm.wic.xz

RTOS 日志:

e2e.ti.com/.../ipc_5F00_mcu_5F00_uart_5F00_corrupt.txt

Linux 日志:

e2e.ti.com/.../main_5F00_domain_5F00_uart_5F00_ipc_5F00_main2_5F00_0_5F00_mcu1_5F00_1.txt

如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最初、MCU UART 打印正常、但经过一段时间后、打印内容已损坏。

    对于 RTOS PDK 中的任何其他默认示例、您是否存在此问题?

    此外、您可以确认您使用的是 SK-TDA4VM 板而不是 J721E EVM 板吗?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已经查看了 UART 默认示例、我正在使用 SK-TDA4VM 边缘 AI 套件 SDK 版本09_02_00_05。

    IPC 和 UART 具有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    来自 RTOS SDK 的示例尚未在 SK-TDA4VM 上进行测试或验证。 在 SK-TDA4VM 上运行 RTOS PDK 示例时会遇到问题。 对于使用 RTOS 驱动程序的示例、我们提供了固件构建器软件包、您必须申请该软件包并获得批准。 您可以在此处找到更多信息

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接下来、此问题是否仍然存在?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请关闭此问题。

    谢谢!