This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DCC 如何捕获原始图像

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445498/tda4vm-how-does-dcc-capture-raw-images

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

你(们)好

  现在我遇到了在捕获原始图像时出现 DCC 错误的问题。 我曾尝试将其关闭(ENABLE_DCC_TOOL"启用 DCC 调优工具支持"关闭->打开)、但仍然失败。 开发板和 PC 可以通过 ping、您能给我一些建议?非常感谢。

  期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在使用 DCC 捕获图像时遇到了什么问题? 您能否分享错误信息、日志或其他信息?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     这是我的 DCC 日志。

    Request to get RAW image from Target : 192.168.10.99
    Loaded communication DLL:itCommun.dll
    Error in capturing the RAW image

      期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      顺便说一下、我使用了 SDK ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721e-evm-09_02_00_05-linux-x86、我可以在这里下载 dcc.exe。 此外、我可以问为什么会出现此错误

    Request to get RAW image from Target : 192.168.10.99
    Loaded communication DLL:itCommun.dll
    Error in capturing the RAW image

      期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我已经解决了这个问题,但我不知道如何使用 DCC 软件,你能给我提供一些文档吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCC 文档是 DCC 本身的一部分。 您可以签入工具吗?

    此致、

    Brijesh