请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
您好!
想要执行的性能 2D 3x3卷积 简化版演示 仅使用 MMALIB。
输入: 512x512图像(或任意大小)
内核: 3x3卷积过滤器
输出:512x512旋转图像。
请提供中无法理解的样片驱动程序的类似样片
MMALIB 文件夹(MMALIB_CNN_convolve_row_Ixx_Ixx_oxX_d.c)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
想要执行的性能 2D 3x3卷积 简化版演示 仅使用 MMALIB。
输入: 512x512图像(或任意大小)
内核: 3x3卷积过滤器
输出:512x512旋转图像。
请提供中无法理解的样片驱动程序的类似样片
MMALIB 文件夹(MMALIB_CNN_convolve_row_Ixx_Ixx_oxX_d.c)。
您好!
目前在 MMALIB 中还没有专为图像卷积设计的卷积内核(引用的内核专为 CNN 样式的2D 卷积设计、旨在与 TIDL 配合使用)。
目前、VXLIB (不含 MMA)提供了 c7x 加速2D 卷积: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/10_00_00_05/exports/docs/vxlib_10_00_00_02/docs/user_guide/group__VXLIB__convolve.html
-will