This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:连接到 A53内核时出现问题-时钟配置错误

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444927/am6422-issues-connecting-to-a53-core---clock-configuration-error

器件型号:AM6422

工具与软件:

大家好、团队成员:

我目前正在对 AM64x EVM 进行编程、并已使用 TI 提供的 SDK 成功连接到 R5 (R CORE)(我已使用 XDS110探针进行连接)。 但是、我在尝试连接到 A53内核时遇到了问题。
在尝试连接到 A53内核时、连接失败、并出现与时钟 configuration.it 相关的错误、始终失败、并显示以下错误:


我已按照文档链接中的建议将引导模式配置设置为"无引导模式"
https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_00_00_21/exports/docs/api_guide_am64x/EVM_SETUP_PAGE.html#EVM_SOC_INIT_NOBOOT_MODE

仅当我尝试连接到 A53内核、但无法与这些内核建立通信时、才会出现问题。

AM64x 电路板正确供电、我使用的是 MCU_PLUS_SDK_am64x_10_00_00_20版本的 SDK。
我在 SDK 中观察到、对于 A53内核 、CCSTargetConfiguration 用于安装脚本、这是正确的吗? (对于 r 核、 使用 cpu_reset.gel)

是否有人在连接到 A53内核时遇到类似问题? 该问题是否与时钟设置配置错误或其他硬件相关因素有关? 对于如何解决这一问题的任何见解或建议、我们将不胜感激。

谢谢
Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在查看您的问题,您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我参考了以下主题 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1196054/processor-sdk-am64x-error-to-connect-to-a53-or-m4f-by-ccs

    我现在可以连接到 A53内核、但加载项目时会遇到错误:"Data verification failed:error at address 0x80000。"

    此致

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    您能告诉我们您要在哪个示例中运行吗?

    您是否对默认示例进行了任何更改?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我正在尝试运行 hello world -> a53ss0-0_freertOS、但我未修改默认示例。

    此致

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    感谢您发送编修。 我可以看到您正在使用无引导模式进行初始化。

    您能否确认您使用的是哪种器件类型? 是 GP 还是 HSFS?

      有关详情、请参阅 faq-am6xx-how-to-check-if-device-type-is-hs-se-hs-fs-or-gp。

    您是否运行了 load_dmsc 脚本并正确初始化了 EVM?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这是 HSFS 器件、
    我已经运行 load_dmsc_hsfs.js 脚本 correctly..it 会在脚本控制台上打印"happy debuging"。
    在 XDS110.xxcml:cio 控制台上打印-> Resetting self cluster (重置自群集)

    我会附带屏幕截图、给我一些时间。

    - A53是否需要启用 ECC 的 DDR RAM ?

    此致
    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    - A53是否需要启用 ECC 的 DDR RAM?[/quot]

    这是否意味着您的电路板没有 DDR 存储器?

    默认示例 hello world -> A53_freertOS 使用 DDR 存储器来加载代码及其执行。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    根据数据表、DDR 可用、我已经尝试运行 DDR 测试、但失败了:


    是否有其他方法可以检查 DDR 在 EVM 上是否物理可用?

    此致

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    是否有其他方法可以检查 EVM 上是否实际提供了 DDR?

    有关详细信息、请查看 EVM 的用户指南。

    DDR 与 TI 提供的 EVM 一起提供。 如果您使用定制电路板、则需要咨询电路板制造商以了解电路板的详细信息。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这不是定制电路板、您能告诉如何初始化 DDR 吗? 运行  load_dmsc_hsfs 是否足够?

    此致

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    这是 HSFS 器件、

    您使用的引导模式设置不正确。

    对于 HSFS 器件、您需要将 EVM 保持在开发引导模式。 请参阅  HSFS_migration_guide 

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我也配置了开发引导模式、仍然有同样的问题。

    此致

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我已经尝试运行示例、它对我来说很有效。

    您能否说明您是否对默认示例进行了任何更改?

    此致、

    Tushar