This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:KeyWriter - OTP 扩展数据

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446170/am62a7-q1-keywriter---otp-extended-data

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

   现在、我们已使用 Key-Writer 工具刷写 OTP 扩展区域。

   我们发现 gen_keywr_cert.sh 脚本中没有--ext-OTP-OVRD 选项、因此即使器件类型也是 HS-OVRD、我们也无法覆盖 OPT 扩展区域的数据 FS。

   这是真的吗?

   另一个问题是、 当  器件类型也是 HS-OPTE、而 FS 不是 HS-SE 时、我们可以通过 OPTE 读取 A53内核中 OPT 扩展区域的数据

   这是真的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="621738" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446170/am62a7-q1-keywriter---otp-extended-data 我们发现 gen_keywr_cert.sh 脚本中没有--ext-otp-OVRD 选项、因此我们不能覆盖 OPT 扩展区域的数据、即使设备类型也是 HS-OVR] FS。[/报价]

    这是意料之中的。 Keywriter 本身不支持覆盖 EXT OTP 数据。 如有需要、您可以使用 TISCI API 使用修改后的值写入 OTP 行、该修改后的值远高于初始编程的值、只要修改后的值不会导致位翻转1 -> 0即可。

    Unknown 说:
    这是真的吗?

    可以在 HSFS 和 HSSE 状态下读取 EXT OTP 行。

    此致、

    Prashant