This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J7200XSOMXEVM:连接到 USB-C 端口的 USB 3.0器件、并路由到 USB 2.0根集线器

Guru**** 2559060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445875/j7200xsomxevm-usb-3-0-device-connected-to-usb-c-port-being-routed-to-usb-2-0-root-hub

器件型号:J7200XSOMXEVM
主题中讨论的其他器件:DRA821

工具与软件:

目前、在 DRA821 EVM 中、当将 USB 3.0器件(外部 SSD)连接到 DRA821的 EVM USB-C 端口时、SSD 会路由到 USB 2.0根集线器而不是 USB 3.0根集线器。  您是否知道原因是什么以及如何解决?

root@j7200-evm:~# lsusb
总线002设备001:ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0根集线器
总线001设备003:ID 174c:55aa 北京艾视美传媒科技股份有限公司 ASM1051E SATA 6Gb/s 桥、ASM1053E SATA 6Gb/s 桥、ASM1153 SATA 3Gb/s 桥、ASM1153E SATA 6Gb/s 桥
总线001设备001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub