This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CPSW2G:无法将以太网帧传输到未注册的多播目标地址

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445774/tda4vm-cpsw2g-unable-to-transmit-ethernet-frames-to-unregistered-multicast-destination-address

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI:

希望你们做得好。

我使用的是 PDK v8.2、并根据我的用例、修改了 Enet 环回示例、以与外部器件(CAONE)进行通信。
在我的用例中、我启用了 MAC 滤波、因为我不希望在 CPSW2G 器件(MCU_CPSW0)上接收未注册多播。

我现在面临的问题是我无法传输到未注册的 muticast 目标地址。

我具有以下 ALE 过滤设置:

CPSW_ALE_UVLAN_MEMBER:UVLAN_MEMBER_LIST (位0-1)设为值3
CPSW_ALE_UVLAN_URCAST:UVLAN_UNREG_MCAST_FLUSH_MASK (位0-1)设为值0
CPSW_ALE_UVLAN_RMCAST:UVLAN_REG_MCast_FLUSH_MASK (位0-1)设置为值3

问题:将以太网帧传输到未注册的多播目标地址的正常过程是什么?

期待收到您的回复。


此致、
Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果未找到数据包的 VLAN 条目、则将使用为未知 VLAN 过滤操作配置的 CPSW 寄存器。
    如果发现数据包的 VLAN 条目、它将按照条目使用过滤器操作。

    [报价 userid="557709" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445774/tda4vm-cpsw2g-unable-to-transmit-ethernet-frames-to-unregistered-multicast-destination-address "]CPSW_ALE_UVLAN_URCAST:uvlan_UNREG_MCast_flood_mask (位0-1)设为值0[/QUOT]

    由于此位为0、ALE 将停止未知 VLAN 和未注册的多播。
    如果设置了位0、则主机将接受这些数据包。
    如果设置了位1、则将从外部端口发送数据包。

    如果两个位(0、1)都设置为0x3值、则主机端口将接收未知 VLAN 和未注册的多播数据包、同时如果内部生成的数据包将在外部端口上发送出去。

    如果要处理特定数据包、请添加与之对应的 ALE 条目。


    此致、
    Sudheer