主题中讨论的其他器件:TDA4VH
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户在 SDK9.2上使用 SOP TDA4VH、现在在 MCU1-1和 MCU4-0上实施了两个安全通道。 由于没有太多的物理动态(全部在 R5f 上)、认证机构需要添加更多的软件动态来提高认证的安全分数。
客户尝试实现的一项功能是使用 A72来启动和停止 MCAL IPC。 背景是、客户成功使用 A72启动和停止 PDK IPC 以前、 它们 处理邮箱消息 IPC_RP_MBOX_SHUTDOWN 在回调函数(.. rpMboxMsgFxn )。 当终止安全机制时、它们通过确认关断 IPC_RP_MBOX_SHUTDOWN_ACK .
但是、客户不知道如何使用类似的方法启动和停止 MCAL IPC cdipc 在 A72、您能帮助为客户推荐一种尝试的方法吗?
非常感谢、
Kevin