请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E 工具与软件:
我正在 尝试启动 MCU SW CAN 响应应用的演示应用来引导主岛: MCUSW: CAN 响应应用。我 根据手册编译了 sbl_boot_perf_cust_img 和编译 can_boot_app_mcu_rtos。现在我正 面临主要核心映像的问题:
multicore_MCU2_0_MCU2_1_stage1 multicore_dsps_MCU3_0_MCU3_1_stage2 multicore_MPU1_0_stage3由于目录"../.emulticore.sh"/binary/bin 不是软件包的一部分、我们认为这3个映像应该 通过位于的脚本"makemulticore.sh"来构建"../ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05\mcusw\mcuss_demos\boot_app_mcu_rtos\main_domain_apps\scripts" 、方法是 从 bash 调用命令"./makemulticore.sh j721e_evm"。但不幸的是,编译总是由于编译 错误而失败(尝试根据第一个屏幕截图修复它们),还有一些 make 规则没有,所以整个过程最终失败。此外,在我设法编译 stage1和 stage2映像后, 我刷新了它们并获得了下面的日志, 我认为它们不符合预期。在这一点上、您能提供帮助吗?我们的目标是使 CAN 响应应用在电路板上启动并运行。注释:
PDK 版本:10_00_00_05 构建 环境操作系统:Windows 电路板: j721e_evm