This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:TI-14、cTI20或 ARM20 JATG 连接器上的跟踪支持

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445528/am620-q1-trace-support-on-ti-14-cti20-or-arm20-jatg-connector

器件型号:AM620-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM620

工具与软件:

我们正在使用 AM620设计定制电路板、我们希望在其中提供一些跟踪功能、但由于尺寸和成本的原因、添加60引脚连接器(或甚至布置所有26个跟踪引脚)是不可行的。

根据 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html、cTI 连接器具有一些额外信号(例如 EMU2-4)、但 AM62x 上不存在这些信号(我不确定这些信号是否会用于跟踪、即使它们是?)。 与 TI-14相比、我们是否会从使用 cTI20中获得任何优势/跟踪? 如果是、是否应该连接 EMU2-4?

ARM 20+ETM 确实有4个跟踪数据引脚+ TRACECLK、这是否可以为我们提供跟踪支持? EMU0和 EMU1引脚似乎没有在 ARM20连接器上使用、这是否会导致问题/有任何缺点?

如果 ARM20可以工作、那么我们是否 必须使用 XDS 调试器以外的其他版本? 根据 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html 、只有60引脚可以提供任何跟踪功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EMU[1:0]是任何 AM62x 器件上唯一可用的 EMU 信号。 我已经了解到 一些调试器可以使用这些信号来实现与跟踪相关的触发功能、但在不连接 TRC 信号的情况下、只有嵌入式跟踪缓冲器(ETB)才有跟踪功能。 您应该研究各种调试硬件和软件供应商提供的跟踪功能、以便完全了解具体要求。 注意:TI Code Composer 工具不再支持跟踪函数。

    此致、
    Paul