This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:modetest running issues.

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442756/processor-sdk-j722s-modetest-running-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S
主题中讨论的其他器件:AM67A

工具与软件:

你好、专家

   我使用 J722S EVM 使用 EVM 工具套件中的 SD 卡测试 wayland 环境可以。

   现在、我需要构建我们的环境、因此我使用预编译 文件重新烧录 SD 卡。 然后使用 modetest 命令、但结果是  

   

   我 在  PROCESSOR-SDK-LINUX 中找到了类似的票证、并使用 AM67A SDK:https://www.ti.com/tool/download/E2E-AM67A 可以运行 modetest 命令。

   现在、我的问题是如何在 EVM 中构建 SD 卡、让我可以在 Linux 中运行 modetest、非常感谢。