This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:有关交换机优先级的问题

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439440/dra821u-queries-regarding-the-prioritization-at-switch

器件型号:DRA821U

工具与软件:

我们对 NAD 生成的进入外部网络的流量的整形有几个问题

请您确认我们的理解是否正确:

  • 您能否确认上述理解是否正确?
  • NAD 上配置的 HQ 队列根据 NAD 在 VLAN 标记中设置的 PCP 字段识别 NAD 生成的流量?
  • TI 驱动程序是否自动将硬件映射到 PCP 值、或者是否需要任何特定配置来实现这一点(我的意思是、是否仍然可以将 PCP2映射到高优先级队列)
  • NAD 离开 BAM 产生的流量是否可以路由到 BAM 内核空间或直接由交换机处理? 这是必要的、因为我们需要总结 处理交换机端流量处理所需的特定配置  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NAD 上配置的 HQ 队列根据 NAD 在 VLAN 标记中设置的 PCP 字段识别 NAD 生成的流量?

    socknet1上的入口队列(只有1个 Rx 队列)将根据 VLAN 标记的 PCP 值为数据包分配交换机优先级。 默认情况下、它是1-1映射。 在寻址时、交换机优先级将用作出口优先级。 在这种情况下、将保持通过交换机的数据包的优先级。

    [报价 userid="575400" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439440/dra821u-queries-regarding-the-prioritization-at-switch ]] TI 驱动程序是否自动映射具有 PCP 值的硬件问题、或者是否有实现这一要求所需的任何特定配置(我是说、是否仍然可以将 PCP2映射到高优先级队列?)

    这是可能的、但需要一个补丁。 它在运行时不可配置。

    [quote userid="575400" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439440/dra821u-queries-regarding-the-prioritization-at-switch 通过 NAD 离开 BAM 生成的流量可以路由到 BAM 内核空间还是由交换机直接处理? 这是必要的、因为我们需要总结 处理交换机侧流量处理所需的特定配置 [/报价]

    我不明白你想做的是什么。 您能在这里多解释一下吗。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NAD 离开 BAM 产生的流量是否可以路由到 BAM 内核空间或直接由交换机处理? 这是必要的、因为我们需要总结 处理交换机端流量处理所需的特定配置  

    我不明白你想做的是什么。 您能在这里多解释一下吗。

    [报价]

    您好、Tanmay、

    我的意思是如果 BAM 上有 EGGRESS 流量直接来自 NAD  

    例如、 VLAN77互联网流量: WAN--> IPA/调制解调器--> eth0 (NAD)--> Port2( socnet1)--> port3 (socnet0)--> BAM

    应用于 BMA 内核的 HTB qdesc 是否适用于此类流量? 或者它们直接由 Tx 队列根据 PCP 进行优先级排序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    如今天的通话中所讨论的、

    • 已确认外部端口上默认的 Tx 队列大小为8、无需增加
    • 在主机端口上、我们可以选择将 Tx 队列大小从1增加到8 (补丁可用)
    • 默认情况下、PCP 映射为1:1到 Tx 队列-->这意味着最高 PCP 到最高队列  
    • 但是、可以在主机端口上对此进行配置、以确保为某些 PCP 提供最高优先级
    • 在外部端口上、需要使用补丁根据所需的优先级将 PCA 映射到队列

    以下是预期结果  

    • 确认提供具有上述优先级的补丁程序的可行性。
    • 请告知我们如何根据主机端口上的优先级配置 PCP  
    • 是否可以为未标记的数据包提供最高优先级? 未标记数据包的默认优先级是什么  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    在与宝马进一步讨论后、以下优先事项  

    您能否提供相同的补丁:

    优先级 PCP (>= 3) 适用端口 流量类型
    未标记 全部 PTP/EAPOL
    7. 4. 全部 帧占先
    6. 3. 全部 AVNU A 类交通、噪音消除、警告
    5. 2. 全部 电话、AbVnu C 类、计算机视觉
    4. 5. 全部 供将来使用
    3. 7. 全部 部分/IP、npdu
    2. 6. 全部 供将来使用  
    1. 0 全部 尽最大努力(网络、流媒体、互联网等)
    0 (最低) 1. 全部 更省力、DLT、调试

    另外、如上所述、请告知我们未标记数据包的处理情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phanindra:

    我们在新的线程中继续此操作: https://e2e.ti.com/e2eprivate/lg/lg-ti-processors/f/lg-jacinto-forum/1444487/dra821u-dra821u-queries-regarding-the-prioritization-at-switch

    我将关闭此文件。

    此致、
    Tanmay