主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMDSFSIADAPEVM
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
您能否提供有关使用 FSI 快速串行接口的介绍和参考。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
您能否提供有关使用 FSI 快速串行接口的介绍和参考。
尊敬的电路板设计人员:
请参阅下面的 介绍和参考、了解如何使用 FSI 快速串行接口。
快速串行接口(FSI)是 TI 专有的通信外设、可在彼此之间有隔离的器件之间实现高速、可靠的串行通信。
快速串行接口(FSI)是一种2或3线单工串行数据的发送或接收方式。 设计用于满足高速(100Mbps)需求以及跨越隔离边界时引入的可变延迟
FSI 物理接口由三根导线、一个时钟和两个数据信号组成、其中一个数据信号是可选的。 数据在上升沿和下降沿上传输、这允许50 MHz 最大 FSI 时钟频率通过两条导线(CLK 和 D0)以100Mbps 的速率、以及通过三条导线(CLK、D0和 D1)以200Mbps 的速率传输数据。 高吞吐量以及包含有限的报头和报尾的定义数据包(帧)、使得数据可以在器件之间以很小的延迟进行传输。 FSI 模块由独立的发送器和接收器内核组成、它们允许在两个方向上同时进行全速通信、而不需要主从器件。
C2000Ware 软件支持包含 FSI 的器件驱动程序和示例、有助于理解和实现功能、例如以菊花链拓扑连接的多个器件之间的通信、使用 PWM 触发传输、主控器件与没有 FSI 的节点器件进行通信等 器件技术参考手册包含有关使用 FSI 的更多详细信息。
https://software-dl.ti.com/C2000/docs/software_guide/c2000ware/index.html
FSI 时序
请参阅 时序和开关特性、 外设、 处理器数据表的 FSI 部分
包含 TI 设计参考的文档参考
F2800x C2000硬件设计指南 实时 MCU 系列
快速串行接口概述第16页
https://edu.21ic.com/uploads/down/e7faa18ab9ceaef4a016fba19123c738e75fa762.pdf
《将快速串行接口(FSI)应用于应用中的多个器件》
https://www.ti.com/lit/an/spracm3e/spracm3e.pdf
适用于多轴伺服控制的 FSI 带宽优化
https://www.ti.com/lit/an/snoaa89/snoaa89.pdf
《快速串行接口(FSI)偏斜补偿》
https://www.ti.com/lit/an/spracj9/spracj9.pdf
使用 C2000进行开发的基本指南 实时微控制器
https://www.ti.com/lit/an/spracn0f/spracn0f.pdf
参考设计
TI 参考设计
https://www.ti.com/tool/TIDM-02006
《TMDSFSIADAPEVM FSI 适配器板用户指南》
https://www.ti.com/lit/ug/swru555/swru555.pdf
常见问题解答参考
(37)[常见问题解答] AM2432:请提供一些有关 FSI 的原理图设计的信息? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
(+) AM6442:如何使用 FSI 实现可灵活的通信?-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
此致、
Sreenivasa