This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:PROCESSOR-SDK-J784S4:TDA4VH-Q1:如何禁用所有 C7x 内核与放大器;R5F 内核

Guru**** 2549740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445349/tda4vh-q1-processor-sdk-j784s4-tda4vh-q1-how-to-disable-all-the-c7x-cores-r5f-cores

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

上一个问题链接:: // e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443480/processor-sdk-j784s4-tda4vh-q1-how-to-disable-all-the-c7x-cores-r5f-cores

根据我的要求、我需要 进行测试  功耗的方法是测量电流  在  每个 R5F/DSP 内核均启用(可用于运行)  和   是否在运行时禁用(不可用于运行)?

根据您的建议、是否可以在运行时启用和禁用 R5F 和 DSP C7X。

- Lokesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的专家正在休假、请预计会延迟回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lokesh  

    否 没有这样的工具可在运行时禁用内核。 因此、最好使用 DT 和检查静态禁用。

    正在关闭该主题帖。  

    此致、

    基尔西