This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:SBL 引导模式下的 memtester 问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438413/tda4ven-q1-memtester-issue-in-sbl-boot-mode

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

HW ENV:TDA4Ven EVM 板

SW ENV:SDK10.0

引导模式:使用 SD 卡进行 SBL 引导

将 DDR 密度从8g 修改为4g 并使用 memtester 命令测试 DDR 后、 测试结果不符合预期。

使用 memtester 70M 可以成功测试。

使用 mentester 命令超过80M 时、控制台被阻止、无法通过使用 Ctrl+c 退出、只能通过关闭和打开来恢复正常运行。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是一个与从总8GB DDR 内存迁移到总4GB DDR 内存相关的问题。  

    为了解决 TI EVM 和您的定制电路板之间的存储器差异、您所做的更改的完整列表是什么?

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    实际上、使用 memtester 2G 可以在 SPL 引导中成功测试。  

    对于从 SPL 引导更改为 SBL 引导的情况、我只需替换 board_ddrReginit.h 并重新编译 SBL 以及将 tiboot3.bin 替换为 SD 卡。

    SBL 引导是否能够适应 DDR 修改而不仅是替换 board_ddrReginit.h

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie:

    正确的理解是 、您只看到了 SBL 而没有 SPL 问题。 如果是、这 似乎确认了该问题不应  与 DDR 寄存器设置相关。  

    让我看看我们软件团队的人员是否可以提供进一步帮助。

    SBL 引导是否可以适应 DDR 修改而不仅仅是替换 board_ddrReginit.h

    对于从硬件角度配置 DDR 子系统、这应该就足够了。 即、只要软件/CPU 尝试在有效范围内访问存储器、 它就应该就足够正常工作。

    但从系统软件的角度来看、可能需要更新其他位置的总存储器大小、以防止软件尝试访问没有物理存储器的存储器位置。  例如、如果用户正在编译代码、并将代码链接到特定的内存区域、编译脚本可能会定义内存地址范围。 那么代码可能会链接到不存在物理存储器的地址。 不过这只是一个示例-最终、软件团队需要确认对 DDR 存储器总大小做出了哪些假设以及如何确定这些假设。

     u-boot 代码中过去会出现这种类型的问题、这会将总内存大小传递给 Linux 内核。 DDR 工具的输出由 DDR 驱动程序使用、该驱动程序由 R5内核(tiboot3.bin)初始化。 但是、总存储器大小是从 A72 二进制文件(tispl.bin / u-boot.img)传递的、 其中不存在 DDR 驱动程序。 因此、需要手动更新 A72 u-boot 映像中的总存储器大小、以便 Linux 内核知道正确的可用存储器容量 (请参阅以下应用手册中的第3.1.2节: https://www.ti.com/lit/pdf/spracu8)。  我无法跟上较新的 SDK 版本、因此我不知道有哪些变化或您的特定 SDK 有哪些独特之处。  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢。 我将通过 https://www.ti.com/lit/pdf/spracu8进行修改 、并为您提供反馈。

    但我仍然感到困惑的是、从 SPL 到 SBL 的引导模式、Uboot、kernel 和 FS 都是相同的文件。 为什么在 SBL 引导?时会出现 memtester 故障的问题

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie JC:

    [报价 userid="512804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438413/tda4ven-q1-memtester-issue-in-sbl-boot-mode/5528086 #5528086"]

    但我仍然感到困惑的是、从 SPL 到 SBL 的引导模式、Uboot、kernel 和 FS 都是相同的文件。 为什么在 SBL 引导?时会出现 memtester 故障的问题

    [报价]

    您能告诉我您使用的是哪种引导流程吗?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikean:

    我们现在将使用 SBL 引导。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    当 LPDDR4从8GB 更改为4GB 时、也可以在 EVM 中重现该问题、该问题仅存在于 SBL 中、因此请帮助优先考虑该问题、这将是所有客户的常见问题。

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao 和  Karthikean:

    SPL 启动将替换 tiboot3.bin+tispl.bin、SBL 启动将替换 tiboot3.bin+app、并且其他文件尚未修改或替换。 在 SBL 和 SPL 启动期间查询 DRAM 地址大小时、SBL 实际上检测到8g 的存储器大小、而 SPL 检测到4g。 为什么会这样呢?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    问题已解决。谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、jc m Ω

    感谢您的更新。

    BR、

    Biao