This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:[ICMU]是否可以创建边沿检测输出?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443167/tda4al-q1-icmu-is-it-possible-to-create-edge-detection-output

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

尊敬的专家: 
是否可以通过修改 viss 参数在 IR 中创建边沿检测输出(如下图所示)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定,让我看看 Viss 专家。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、hyemin:

    [报价用户 id="596005" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443167/tda4al-q1-icmu-is-it-possible-to-create-edge-detection-output "]
    是否可以通过修改 viss 参数在 IR 中创建边沿检测输出(如下图所示)? 

    [报价]

    我想您希望通过单色 IR 图像输入获得上述输出。
    您希望应用的确切操作是什么?

    如果是简单的空间滤波器、则可以使用 MSC 执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    边沿检测输出旨在用于 LGE 识别算法。 \

    这是否可以通过调整 MSC 的系数来实现?

    如果是、请向我发送我可以测试的系数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyemin:

    边缘检测输出旨在用于 LGE 识别算法。

    您需要先指定边缘检测的要求。

    这是否可以通过调整 MSC 的系数来实现?

    MSC 是5x5空间滤波器。
    如果可以通过此类滤波器来满足您的要求、则可以通过这种方式对 MSC 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    感谢您的检查。 现在还没有决定这是否真的有必要。

    我会在确认后再告诉您。 该线程将被解析。