This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J742S2XH01EVM:J742S2

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444513/j742s2xh01evm-j742s2

器件型号:J742S2XH01EVM

工具与软件:

您好!

我使用的是 J742S2目标。

我的问题是:

-我们可以增加静态终点 "RPMessage_MAX_RESERVED_ENPOINT "的数量。


-值是100 ,我需要增加到200。

-增加它的影响是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    由于 TI 美国的感恩节假期、我外出办公。   当我回到办公室后、我将在下周与您联系。  

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    -我们可以增加静态终点 "RPMessage_MAX_RESERVED_ENDOWN"的数量吗。

    我想您在引用 PDK  src packages/ti/drv/ipc/ipc/pdc/ipc_priv.h  文件中的宏?

    PDK IPC 驱动程序代码总共使用 MAXNDPOINTS (256)、其中 RPMessage_MAX_RESERVED_ENPOINT  (100)是可使用确切 ID 请求的保留端点。

    您是否需要增加此值? 这通常用于分配/分配特定的终点。 您是否有超过100个这样的终点?

    Unknown 说:
    -增加它的影响是什么。

    您是否也会增加 MAXNDPOINTS、还是将按原样保留?

    主要影响将是端点对象所需的存储器。 该存储器需要由应用程序提供

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    感谢您的答复。

    是的、我指的是  packages/ti/drv/ipc/ipc/ src / ipc_priv.h 中的宏。

    我在这里的目的是增加保留终点并减少未定义 EPS 的轮询。

    我只打算 在不增加 MAXNDPOINTS 的情况下将 RPMessage_MAX_RESERVED_ENPOINT 增加到200。

    根据我的理解"如果我错了、请更正我"、如果我要更改  RPMessage_MAX_RESERVED_ENPOINT、则没有影响、只有非保留的 EPS 池将减少。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    我在此的目的是增加重新排序的终点并减少未定义 EPS 的轮询。

    这在 PDK IPC 中、上层的 TIOVX 将使用此文件。 您是否有自己的软件堆栈层直接位于 PDK IPC 的上面?

    根据我的理解"请更正我如果我错了"、如果我要更改  RPMessage_MAX_RESERVED_ENPOINT、将不起作用、只有非保留的 EPS 池将被减少。

    正确、仅说明如何创建 RPMessage 端点的 s/w 用法。

    我不确定你是否真的有这么多的终点。 我只见过几十个最大使用的端点。

    此致

    Suman