This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:USB DMA 中断

Guru**** 2555000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445298/am3358-interrupt-of-usb-dma

器件型号:AM3358

工具与软件:

在用于 DMA 模式的示例代码(pdk_am335x_1_0_17\packages\ti\drv\usb\dma\am335x\cppi41dmaProcessBD)中、soc 函数中有一个过程将 DMA 描述符字6的1位设置为31位。 如果没有这个处理、将不会发生 DMA 传输完成中断。
查看芯片规格(spruh73q.pdf:表16-15. 数据包描述符字6 (PD6)位字段说明)、 第31位列为"保留"、但是否分配了某些角色?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不支持 AM335x 基于 PDK 的软件开发。 请参阅 此公告 并在其中查找资源。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我将查看它。