请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM69 工具与软件:
你好、AM69 Champ!
我对如何关闭 AM69未使用部分的时钟有疑问。
对于客户的产品、他们通过将温度提高到85摄氏度进行环境认证来测试产品。
作为其自身测试的结果、CPU 在高温70度下的温度约为110度、当温度升高到超过该值时、将触发温度保护。
他们认为我们需要降低未使用的时钟、并根据情况降低 DDR、EMMC 等时钟。
除了 SERDES0的 USB 部分外、这些连接器当前未使用任何其他 SERDES。
您能说明一下如何关闭未使用的 SERDES 的 REFCLK 以及 DSI 和 CSI 的 CLK 吗?
谢谢。
此致、
插孔