This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:支持安全启动

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444554/am3352-secure-boot-support

器件型号:AM3352

工具与软件:

你好、AM3352 Champ!

我的客户使用 AM3352BZCZA100器件。 他们想要为器件激活安全引导功能。

您能否检查 AM3352BZCZA100是否能够支持安全启动?

如果根据保密协议需要高安全性版本、请让我知道请求链接以获得访问安全资源的批准。

我只能访问 AM437x 安全资源。 例如 TMDXEVM437X-SECUREBOOT

我需要访问 AM335x 而不是 AM437x。

 

请获取  AM3352BZCZA100帮助  

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:
    无法在 AM3352BZCZA100上启用安全启动。
    AM335x 安全启动需要 AM335x HS 版本 SoC 和特殊的客户参与流程。
    此致!
    -hong