This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:RGMII 眼图模板

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443907/tda4vh-q1-eye-mask-for-rgmii

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户正在进行 RGMII 的 SI 仿真。 您能否提供相关的眼罩要求? 谢谢

此致、

Zhu Xingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兴宇市

    我不知道 RGMII 的眼罩要求。 RGMII 有一个低速125MHz 时钟、具有4对 TX/RX 可提供所需的数据吞吐量。

    数据表中指定了时序要求(设置和保持时间)、必须遵守。 可以使用 VoH/Vol 和信号转换速率(上升/下降时间)来估算"眼罩"。

    我们通常可以看到、RGMII 速度较慢、提供了良好的时序裕量、因此信号完整性没有问题。