This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:在 Linux 的 A54上- Linux SDK 支持哪些 USB 小工具-有任何列表?

Guru**** 2001725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445865/am6442-on-the-a54-in-linux---what-usb-gadgets-does-the-linux-sdk-support---any-list

器件型号:AM6442

工具与软件:

尝试找到 USB 列表 器件小工具 A53 Linux SDK 中支持的软件开发。

我曾看到 e2e 条目、其中 RNDIS 不受支持、但其他条目有疑问。 我希望看到的列表中包含"是/否"答案:

ACM 抽象控制模型
ECM 以太网控制模型
EEM 以太网仿真模型
FFS 函数文件系统
HID 人机接口设备
回送
大容量存储 是的
MIDI
NCM 网络控制模型
OBEX (对象交换)
PHONET
RNDIS 远程网络驱动程序接口规范
序列
SOURCESINK 器件发送/接收
UAC1
UAC2
UVC 视频
打印机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    从技术上讲、内核支持所有这些 USB 小工具驱动程序。 实际情况是、其中一些在内核 defconfig 中启用、另一些在 defconfig 中启用、并且许多启用的小工具驱动程序都没有在 Processor SDK 中进行测试/验证、这仅仅是因为 USB 小工具驱动程序独立于 USB 控制器驱动程序、SDK 没有理由验证独立于 TI 器件的内核函数。

    在大多数情况下、如果您发现任何 USB 小工具驱动程序出现问题、您可以首先在此 e2e 论坛上提问。 根据问题症状、我们可能会帮助您进行调试或将您引导至开源社区。