This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:有多少 IO 引脚可用

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445228/dra821u-how-many-io-pins-are-available

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

大家好、我想使用 F28388D、 我不得不请求您的帮助。

您好,关于 DRA821U ,有多少 IO 引脚可用(一个 SD,一个 SPI,两个以太网,一个 eMMC,一个闪存, 不 支持 LPDDR4)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明一下该器件和确切的数据表以及此定制实际上需要多少个引脚?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SysConfig 工具用于帮助进行引脚规划。  您可以分配所识别的接口(SD、SPI、Enternet 等)、并查看它们如何组合在一起以及剩余的引脚。  以下是该工具的链接: 链接