This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:端口(焊球)作为 GPIO

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444769/tda4vh-q1-ports-balls-as-gpio

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

我正在使用 TDA4VH-Q1处理一个项目

使用所有分配为 GPIO 的端口(MUX 模式7)

因为我需要2个额外的 GPIO (输出)来控制多路复用器(TS3A27518EIPWRQ1)

少数几个可用端口  

AU8、AV3、AV4、AV9、AR5、 AR6这些端口没有有关"多路复用器模式"列的信息

然后问题是:即使数据表上的"MUX Mode"列没有相关信息、这些端口中的某些端口是否可以分配为 GPIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些引脚不支持 GPIO 功能。  它们不是标准 LVCMOS IO、而是用于高速接口的专用 IO。