This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:SBL 暂存存储器

Guru**** 2482765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443267/j721excpxevm-sbl-scratch-pad-memory

器件型号:J721EXCPXEVM

工具与软件:

您好!

我找到了处理器暂存存储器的地址0xC2000000 ,但在内存映射中找不到,这是哪个物理位置。

请说明一下

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    抱歉、没有找到问题。 C7x 最有可能使用该地址。 您能告诉我存储器的位置吗?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这来自运行 TI SBL 的 MCU R5的范围、讨论了以下编译定义

    SBL_CFLAGS +=-DSBL_SCRATCH_MEM_START=0xC2000000

    这会设置 SBL 使用的暂存区存储器的位置。 我发现其他定义,但这些可能是测试示例二进制文件

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    这是 sbl 暂存存储器、在 sbl_component.mk 文件中定义。 SBL 在内部使用此字段来存储 要进行身份验证的映像。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是哪个物理位置? DDR?  

    是否为 RAT 地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是物理位置、未映射 RAT。 但这还不能停止 使用 RAT。 您可以在 SBL 中使用 RAT 映射和使用 RAT 映射地址。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能向我指出显示该地区的技术中心吗? 我搜索过它,但没有找到它。 那是哪个内存单元?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、没有找到。 0xC2000000是 SBL 中用作暂存存储器的位置。 这是 物理地址、是实际存储器的一部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道这是哪一个神话记忆. 我在技术参考手册中找不到提及0xC2000000作为 MCU/MSMC 或其他位置中特定存储块的参考。

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    这是 DDR 地址、因此将不在 TRM 中提供。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能补充更多的解释吗? 0xC2000000不是典型的 DDR 地址、它来自哪里?为什么它不在 TRM DDR 地址范围内?

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     位置是否在1056MB 偏移?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从0x80000000开始的2GB 存储器是 DDR 位置。  

    此致、

    Brijesh