This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V-Q1:SGMII 眼图模板要求差异

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445665/dra829v-q1-sgmii-eye-mask-requirement-difference

器件型号:DRA829V-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA829

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户使用 DRA829 SGMII 连接至 PHY DP83TG721-Q1。 Jacinto 的 SGMII 眼图宽度为5pS。 但 PHY 需要200ps。 您能说明一下巨大的差异吗? 谢谢你

此致、

Zhu Xingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兴宇市

    您能介绍一下表4-1的参考吗? 我想该表引用了 RX 可以使用的最小眼图宽度。

    我们已验证 SGMII 符合802.3ap 第70-7条要求、具有 X1 0.125和 X2 0.325、满足眼罩的 PHY 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    感谢您的答复。 表4-1来自以下链接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/spracp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Xingyu。

    我将在内部联系、看看谁可以查看此文档以确保准确性。