This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:AM64x Sitara 处理器:电源斜升期间的 RESETSTATz WARM 状态

Guru**** 2482775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446826/am6422-am64x-sitara-processor-resetstatz-warm-state-during-supplies-ramp-up

器件型号:AM6422

工具与软件:

您好支持团队:

处理器数据表 SPRSP56G 详细介绍了 AM64x RESETSTATz 信号的开关特性(主域热复位状态、推挽输出)。

但是、没有提及器件上电期间的 RESETSTATz 状态。 即使在技术参考手册 SPRUIM2H 中、我也无法找到这些信息。

在另一种情况下、对于 AM335x Sitara 处理器和 nRESETIN_OUT 热复位信号(输入/输出开漏)、技术参考手册 SPRUH73Q 第8.1.7.3.2段规定了这一点

"nRESETIN_OUT 在所有电源完全斜升之前未定义(可以被驱动为低电平或上拉为高电平)
并集。 为了使 nRESETIN_OUT 在电源电压斜升之前保持有效的低电平状态、应该执行一个外部缓冲器、如图8-24所示。"

如果我也对 AM64x 热复位输出应用同样的注意事项并使用外部缓冲器(例如、具有三态输出的 AUP 缓冲器)、

或者在电源完全上升之前、RESETSTATz 的有效低电平状态是否有保证?

提前感谢您的澄清、

此致

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lorenzo:

    感谢您的提问。

    有关引脚的初始状态、请参阅引脚属性表。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢您的答复。 我浏览了引脚属性表、但您将了解需要进行仔细检查。

    同样、对于 AM335x nRESETIN_OUT 信号、引脚属性中复位时的焊球状态和复位关系声明为0 (数据表 SPRS717L、此处包含的表4-2)。 然而、这不能得到保证、在所有电源完全斜升前、需要一个外部缓冲器来保持一个有效的低电平状态。

    目的是在上电序列期间使用 RESETSTATz 输出使外设保持复位状态、直到主热复位处于非活动状态(RESETSTATz 高电平)。 请确认、我们可以依靠 RESETSTATz 来实现此目的。

    此致、

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Lorenzo

    谢谢你。

    [报价 userid="576437" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446826/am6422-am64x-sitara-processor-resetstatz-warm-state-during-supplies-ramp-up/5548699 #5548699"]的目的是在上电序列期间并直到主热复位处于非活动状态(RESETSTATz 高电平)时、使用 RESETSTATz 输出保持外设复位状态。 请确认我们可以依靠 RESETSTATz 实现此目的。

    请参阅 SK 原理图。 我们为包括存储器在内的许多附加器件实现了上述用例。

    此致、

    Sreenivasa