This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何启用 A72 DSS 控制(DP 显示)

Guru**** 2483345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444542/tda4vm-how-to-enabling-a72-control-of-dss-dp-display

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI:

如  5. PSDK QNX 组件—Processor SDK QNX J721E、  

默认情况下、PSDK QNX 交付将默认为 eDP 显示、由 R5控制。 为了使系统能够使用 R5控制的显示运行、必须解决的项目是:

  • libWDummy.so 必须由 QNX graphics.conf 文件参考${PSDK_QNX_path}/qnx/scripts/user__dss_on_r5.sh.使用

  • QNX BSP 构建文件中的 QNX BSP 启动命令行选项必须指定"-d"选项

  • 必须定义 ENABLE_DSS 标志、请参阅 Vision Apps 用户指南、请参阅"构建说明"部分:

但它说:在 HDMI 显示屏上 DSS 的 A72控制在某些 senario 中不起作用。

现在 、我们可以通过 R5运行 vision_app 和 DP 显示监视器、 但将其修改为 A72控制 DSS、在 DP 显示监视器上显示为 NULL;

但我们需要使用 A72控制 DSS、并 在 QNX 上使用 openegl、QT;  可以吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QNX 上的 QT? 我真的怀疑它甚至是支持的。  

    可以禁用 R5F 上的 DSS、但需要在 QNX 上启用它、并使用 QNX 实用程序使用 DSS 显示。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何 在 QNX 上启用它、并使用 QNX 实用程序使用 DSS 显示?

    5. PSDK QNX 组件—Processor SDK QNX J721E  

    5.2.1. 启用 DSS 的 R5控制   

    5.2.2. 启用 DSS 的 A72控制

    现在、如下所示、我们可以在 R5上显示、 但通过 启用 DSS 的 A72控制进行修改、它无法显示。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以帮助从 R5F 显示。 对于 QNX、您可以与 QNX/Bleckberry 团队联系吗?

    此致、

    Brijesh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但对于 WDD-DLL = libwfdcfg-generic.so libWDFjacinto7.那么、 这可能是 TI 函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -配置屏幕

    QNX  

    • EGL 显示
    • 进行通信

    WFD 器件驱动程序可能受硬件 TDA4支持 、对于 R5F 显示、IT 配置如所示  

    开始使用 WFD 器件1
    管道 ID = 1
    Display-ID = 1
    wfd-dlls = libwfdcfg-sample.so libWFDdummy.so
    终端 WFD 器件

    对于 QNX a72、可以将其配置为  

    开始使用 WFD 器件1
    WDD-DLL = libwfdcfg-generic.so libWDFjacinto7.so

    #端口/VP 绑定
    #注意:在需要多个 VP 的单个端口的情况下,请先指定主 VP
    # 1 = VP1.
    # 2 = VP2
    # 3 = VP3.
    # 4 = VP4
    端口1 = 1
    端口2 = 2

    #管道/显示绑定
    视频1 = 1.
    videolite1 = 1.
    VIDEO2 = 2
    videolite2 = 2.

    终端 WFD 器件

    所以 我们应该检查  libWFDjacinto7.so 和一些  WFD 设备,为什么它不能在 QNX A72上显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再说一次、这个问题是针对 QNX、您可以和 QNX 核对一下吗?  

    此致、

    Brijesh