工具与软件:
您好、TI 支持团队。
我正在尝试 TMDS64EVM 上的 reset_isolation_am64x-evm_system_nortos 示例项目。
我将 MCU+SDK 用于 AM64x [9.1.0.41]。
我进行了以下更改、因为要通过按 SW5从 CR5检查 SW POR。
[M4F 侧]
设置为独立安全处理器模式。
在 reset_isolation_mcu_domain.c 中的 reset_isolation_main 中设置以下命令
pscMain2MCUDisable = 1;
pscMCU2MainDisable = 1;
debugIsolationEnable = 0;
然后调用 SOC_enableResetIsolation。
[cr5侧]
RESET_ISOLATION_MAIN_DOMAIN.c 中的 GPIO_bankIsrFxn
将 SOC_generateSwWarmResetMainDomain 更改为 SOC_generateSwPORResetMainDomain。
我构建了固件并将其写入到 EVM 中。
当我按 SW5时、会在 CR5中调用 SOC_generateSwPORResetMainDomain、但没有重新启动和无热拍调试输出。
由于 M4FSS 是复位隔离的、因此会继续进行热拍调试输出。
由于 M4F 不是处于通用模式、因此我认为 SW POR 可以从 CR5上运行、但它不起作用。
问题可能是什么?
此致、
今泉清正。