This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:sfdisk 不是构建包的一部分

Guru**** 2483885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445709/processor-sdk-am335x-sfdisk-not-part-of-build-package

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

尊敬的 、Liu、

我看到了一个观察,当我们正在迁移我们的申请。

我们观察到" sfdisk "不包括在封包中。 后来我们加入了" Linux-utils "以我们的形象来说、我们是能够得到的 sfdisk 是商用还是实用程序? 我知道这个改进是什么?

另外、我还可以知道上面提到的 sfdisk 之类的实用程序是什么吗?

这对进一步介绍这种迁移活动有很大帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我在这里缺少一些背景知识。 你是否提到一些 Yocto 食谱? 任何文件系统定义或方法都很可能不是 TI 的定义或决策。 我们就这个软件包以及许多可能包含多个不是 TI 维护的程序的 Linux 软件包与社区展开了合作。 因此、我不确定我们能否详细回答这些问题。 对于"utilities like sfdisk"、您能否更具体地了解您正在寻找的内容? Linux 应用程序空间非常大。 我想 Linux 工具的论坛和电子邮件列表比 TI 的要好很多:-)。 正是 Linux 的优势所在、软件种类繁多、可供您在许多(嵌入式)平台上使用。 即使硬件供应商对此一无所知。

    此致、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,要问上述问题的意图是.. 在最新的 TISDK 中、我们   在/dev/directory 中看不到诸如 mmcblk1p1、mmcblk1p2、mmcblk1p3之类的 eMMC 设备文件。  

    但对于早期的 TISDK (8.2)、我们可以看到上述 mmcblk1p1。 等项。

    在 u-boot 中、我能够访问和读取 eMMC。 但在内核 RFS 中、我们无法看到上述 mmcblk1p1条目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    但这是一个完全不同的主题... 如果您看到 SDK 之间发生了变化(假设硬件和测试相同)、很可能是配置发生了变化。 您是否比较了内核设备树配置? 您正在测试的硬件看起来是什么样的?

    就我们而言、我们需要检查已经发生了什么变化。 但它可能需要一个新的主题来让合适的人参与其中。

    此致、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请在结尾处进行检查

    我是否需要打开一个新的线程进行犁沟器通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请使用正确的问题/问题并指定您的硬件和经过测试的软件版本。 任何日志/详细信息都将有所帮助。 我来结束这个演示。

    此致、Frank