This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:为 TDA4VM csirx 设置多虚拟通道"camera"。

Guru**** 1963975 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446005/tda4vm-setup-for-multi-virtual-channel-camera-for-tda4vm-csirx

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

我们已将 ADI GMSL 解串器连接到 TDA4VM csirx1端口。

我们为此 GMSL 解串器创建了一个"相机"设备驱动程序。  (使用 imx219传感器模板、由于我们的传感器是 YUV 传感器、因此我们修改了)、

由于有4个 VC、我们只能根据 TI 文档(camera_setup.sh)通过/dev/video2获得一个视频。

如何配置 v4l2以释放其余虚拟通道视频?

媒体信息如下所示。

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Media controller API version 6.1.80
Media device information
------------------------
driver j721e-csi2rx
model TI-CSI2RX
serial
bus info platform:4510000.ticsi2rx
hw revision 0x1
driver version 6.1.80
Device topology
- entity 1: 4510000.ticsi2rx (17 pads, 17 links, 1 route)
type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0
device node name /dev/v4l-subdev0
routes:
0/0 -> 1/0 [ACTIVE]
pad0: Sink
[stream:0 fmt:UYVY8_1X16/640x480 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
<- "cdns_csi2rx.4514000.csi-bridge":1 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad1: Source
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

x 出现错误。请重试或与管理员联系。