主题中讨论的其他器件:DP83869、
工具与软件:
大家好、团队成员:
我使用 AM3359 TI 处理器、该处理器连接到 两个 DP83869 PHY、两者的配置均为 RGMII -1000Mbps。
我能够在 U-boot 级别中以1000Mbps 的速度执行自动协商和 ping 操作、但无法在1000Mbps 的 Linux 级别执行 ping 操作
但我能够将两个 PHY 配置为100Mbps、并且能够从 Linux 成功执行 ping 操作。
我已尝试更改 DTS 文件、但 ping 结果没有更改
您能帮我解决这个问题吗?
谢谢!
Arathi.