This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:MMCSD0驱动强度控制

Guru**** 2482765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443791/am6442-mmcsd0-drive-strength-control

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具与软件:

您好!

我的客户基于 TMDS64EVM 开发了定制电路板。
系统从连接到 MMCSD1的 SD 卡启动、然后 CPU 写入连接到 MMCSD0的 eMMC。
评估过程中、出现错误"MMC_SELECT_HS200 FAILED、ERROR -110"、并且写入 eMMC 失败。
误差似乎与电路板相关、在15个电路板中出现~1个电路板。

Q1)客户考虑更改 eMMC 信号的驱动强度。
我们在 SDK 中是否有驱动强度控制机制?

Q2)如果您有任何调试想法、请告诉我。

谢谢。此致、
田代浩一郎   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.不支持驱动强度更改。 将其设置为默认值50欧姆。

    2.请分享完整的日志以更好地了解问题。

    谢谢!

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    感谢您的答复。
    请在下面找到完整日志。
    e2e.ti.com/.../4AP02006A_5F00_ERR.txt

    客户提供的更多信息:
    - 即使 eMMC 在故障电路板上被更换,问题仍然发生。  如果在故障电路板上更换了 AM6442、则问题消失。
    -在故障电路板上,添加示波器探头到 MMC CLK 信号解决了问题。  
    -使用 DDR50改善了行为,但在阻止访问时发生错误。
    -使用 SDR50解决了这个问题。  

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是硬件问题。 TI 是否审查了定制板的 eMMC 原理图?

    从软件角度来看、我看到客户使用的是 SDK v9。 您能否让他们尝试一下最新的 SDK v10.0版本(随附大量 MMC 更新)、看看问题是否仍然存在?

    BR、Prashant