This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:AM4376

Guru**** 2482765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434822/am4376-am4376

器件型号:AM4376

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我使用具有1GB NAND 和500MB DDR 的 AM4376定制电路板、并使用安全 SDK 版本(ti-processor-sdk-linux-am437X-hs-evm-06.03.00.106)成功启动了该电路板。 现在、我需要实施器件级环网(DLR)和介质冗余协议(MRP)协议、并需要有关激活 PRU-ICSS 内核及运行协议示例代码的指导。

我目前按照PRU-ICSS-EthernetIP_Adapter-01.00.04.11-Linux-x86-Install.bin软件包链接文档中提供的安装和设置说明操作。 但是、尽管访问了文档、我仍然会遇到错误。

请提供以下方面的详细指导:

  1. 激活 PRU-ICSS 内核: 在 AM4376电路板上启用和配置 PRU-ICSS 以支持 DLR 和 MRP 的步骤

  2. 运行 DLR 和 MRP 示例代码: 通过执行 DLR 和 MRP 示例代码测试 PRU-ICSS 设置的说明、包括所需的任何其他配置。

非常感谢提供与此设置相关的任何其他文档或资源。 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI  在 Linux SDK 上不支持 PRU-ICSS-EthernetIP_Adapter-01.00.04.11。 请参阅 software-dl.ti.com/.../PRU_ICSS_EthernetIP.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是带有1GB NAND 和500MB DDR 的定制 AM4376电路板。 我使用安全 SDK 版本(ti-processor-sdk-linux-am437x-hs-evm-06.03.00.106)成功启动了电路板。 现在、我需要实施设备级环网(DLR)和介质冗余协议(MRP)、并需要关于激活 PRU-ICSS 内核的指导。

    下面是当前设置:

    根目录@AM437X-EVM:/lib/firmware cd ti-pruss/
    根目录@AM437X-EVM:/lib/firmware/ti-pruss ls
    AM437x-pru0-prueth-Fw.elf AM437x-pru0-pruhsr-fw.elf AM437X-pru0-pruprp-f.elf    
    AM437x-pru1-prueth-Fw.elf AM437x-pru1-pruhsr-fw.elf AM437x-pru1-pruprp-f.elf  

    目前、EtherNet/IP 在 PRU-ICSS 内核上成功运行。 现在、我需要同时运行 DLR 和 MRP 二进制文件。 不过、我不确定如何在 PRU-ICSS 内核上同时实现这两种协议。

    请提供以下信息:

       在 PRU-ICSS 内核上实现 DLR 和 MRP 协议的步骤
       DLR 和 MRP 二进制文件。
       3.有关如何将这些二进制文件刷写到电路板中的说明。
       4.如何测试 DLR 和 MRP 协议的步骤。

    您的帮助将会非常感谢。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 不支持 Linux SDK 中的 EtherNet/IP 协议- 上述 PRU ICSS 二进制文件看起来像 PRP ONE、而不是 EtherNet/IP。 您是否有机会了解了 RTOS 软件包-  此处提供了 software-dl.ti.com/.../ethernetIP_adapter.html DLR 支持。

    关于 MRP 查询、您是否指 Profinet MRP 模式?

    此致、
    Prajith