This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:[ICMU]如何读取节点的像素值?

Guru**** 2546750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445997/tda4al-q1-icmu-how-do-i-read-the-pixel-value-of-a-node

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

如何从 IR 节点读取特定坐标的 IR 像素值?
此外、请检查如何读取 RGB 节点中特定坐标的 G 像素值。

此致、

Hyemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyemin:

    您在这里指的是哪个(些)节点?

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    尚未确定从哪个节点读取像素值。

    首先,我想你可以告诉我如何阅读 RAW

    此致、

    Hyemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyemin、

    VISS 节点将在 YUV420 + IR 帧中输出帧。 然后、您可以将此缓冲区映射到内核上并访问像素值。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    我使用 tivxReferenceExportHandle func 获得了像素值

    此致、

    Hyemin