主题中讨论的其他器件:DRA829
工具与软件:
各位专家、您好!
我们已经看到、在一些运行时间后、我们的器件上偶尔会出现 USB 投递问题。
USB 连接到 USB0和 SERDES3接口。
奇怪的是、即使我们以 DFU 模式重新启动(从 USB 启动 ROM)器件也是如此
对主机不可见(dfu-util -l )。 我们需要执行完整的上电序列才能获得
该器件再次通过 USB 进行响应。
问题:
- 我是否正确、因为许多寄存器设置都能在 MCU_PORz 复位后正常工作? 如果是、是否有办法解决
通过软件完全复位 SoC、而不必拉电流? - 我们的 USB 设置中可能涉及哪些寄存器以及 USB 设置为何会没有响应
当在 USB 模式下引导时(引导 ROM)?
此致、
/Bo