主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM、 DP83869
工具与软件:
您好!
我将从从 v10.00.07.04 SDK Yocto 映像 tisdk-default-image-am64xx-evm.rootfs.wic.xz 进行刷写的 SD 卡运行 AM64x-EVM、并注意到缺少 eth1。 我确信这不是我几天前使用相同的映像启动板时的情况。 我将网线连接到 EVM 上的所有三个端口、它们都具有链路指示灯、并且连接到交换机上的1G。
U-Boot 网络列表报告
eth0:以太网@8000000port@1 34:08:E1:80:B7:B3活动
eth2:icssg1-eth-port@0 70:ff:76:1e:e8:d1
在 Linux ifconfig 中报告 eth0:和 eth2:但没有 eht1:
禁用 eht1发生了什么情况?如何重新启用它?
谢谢!
Jon