This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:SSH 登录后以太网重新启动

Guru**** 2483325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443434/am623-ethernet-restart-when-ssh-logs-in

器件型号:AM623

工具与软件:

您好、TI 专家!  

我有 AM6234的开发环境、其中包含我们自己的评估板。

软件 SDK 版本是 SDK-AM62X-08.06.00.42 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT。

我们发现当 SSH 登录、时以太网将重新启动我想问此问题的原因是什么?

...

此致、

Li

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    该专家本周不在办公室、下周将回来。 如果您未收到回复、请在下周星期四之前 Ping 此主题。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    [quote userid="565545" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443434/am623-ethernet-restart-when-ssh-logs-in 我们发现当 SSH 登录时、以太网将重新启动

    您能否共享显示您的步骤和结果行为的控制台日志?

    您能否描述您的测试拓扑(即您的以太网连接到了什么以及您执行了 SSH 的步骤?)

    -道林