This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:需要对 POL_FREQ 寄存器和 DPI0_CLK_CTRL 寄存器说明进行阐释

Guru**** 2483335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445381/am625-clarification-needed-to-pol_freq-register-and-dpi0_clk_ctrl-register-description

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

我收到了客户关于 POL_FREQ 寄存器和 DPI0_CLK_CTRL 寄存器的问题。
下面是 TRM 中的表14-21089。

根据上表、RF 位和 CTRL_MMR_DPI0_CLKCTRL[9]应相反。
IPC 位和  CTRL_MMR_DPI0_CLKCTRL[8]也应相反。

另一方面、 表14-3708说明如下。

这些说明表明:
-第9位应与 RF 位对齐*和*应与 RF 值相反。
-第8位应与 IPC 位对齐*且*应与 IPC 的值相反。  
我认为"符合"是指这些值是相同的值。 因此、不可能将这些值设置为与其他位对齐并且同时相反。
请澄清说明的确切含义。

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究它,并将返回给你。 您可以在2天内收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、浩一郎、

    "align with"这一措辞并不意味着相同的值。 客户只需确保两个寄存器反映 相同的行为。 例如、如果 IPC 位设置为1、则在 下降沿驱动数据、但在 CFG0_CLK_CTRL 寄存器中驱动 数据、如果 DPI0_CLK_CTRL 设置为1、则在上升沿驱动数据。 只需要确保两个寄存器反映相同的行为、而不是在两个寄存器中编程相同的值。  

    此致、
    Krunal