This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:Yocto 构建失败-错误:无 RPROVIDES 'ti-apps-launcher'ti-apps-launcher 被跳过:与机器 j7200-evm 不兼容

Guru**** 2553430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447099/processor-sdk-j7200-yocto-build-failed---error-nothing-rprovides-ti-apps-launcher-ti-apps-launcher-was-skipped-incompatible-with-machine-j7200-evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200

工具与软件:

你(们)好、

我将尝试按照 PSDK 文档页面 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-rt-j7200/10_00_07_03/exports/docs/linux/的1.1.7.3节中的说明为 j7200-evm 构建 Yocto 工程 J7200 Linux PSDK。Overview_Building_ SDK.html#overview-building-the-sdk。 我键入的命令如下:

$./ oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk-linux/processor-sdk-linux-10_00_07_06.txt

$ CD 编译/

$。 CONF/setenv

$ MACHINE=j7200-evm bitbake -k tisdk-default-image

生成失败、出现以下日志。 导致故障的原因以及如何解决? 感谢您的帮助。

rhlch@rhlm21:~/yocto-build$ cd build/
rhlch@Rhlm21:~/yocto-build/build $. CONF/setenv
rhlch@RHLM21:~/yocto-build/build machine=j7200-evm bitbake -k tisdk-default-image
注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
注意:已使用 DBfile (DBfile /home/rhlch/yocto-build/build/cache/prserv.sqlite3)启动 PRServer、地址:127.0.0.1:45214、PID:5038
正在加载高速缓存:100%| ETA:--:--:--
从依赖项缓存加载0个条目。
分析配方:100%|########################################################################################################################################################################################解析 |时间:0:02:15
解析7050 .bb 文件已完成(0已缓存、7050已解析)。 11139目标、1717跳过、0个屏蔽、0个错误。
注意:解决任何缺少的任务队列相关性
错误:无 RPROVIDES 'ti-apps-launcher'(但/home/rhlch/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-tisdk-addons.bb 上的 RDEPENDS 或其他要求它)
TI-apps-launcher 被跳过:与机器 j7200-evm 不兼容(不在 Compatible 机器中)
注意:运行时目标"ti-apps-launcher"是不可编译的、正在删除...
缺少或无法构建依赖项链是:['ti-apps-launcher']
注意:运行时目标"packagegroup-arago-tisdk-addons"是不可编译的、正在删除...
缺少或无法建立的依赖关系链是:[' packagegroup-arago-tisdk-addons ','ti-apps-launcher']
注意:运行时目标"tisdk-default-image"是不可编译的、正在删除...
缺少或无法构建的依赖关系链为:['tisdk-default-image'、'packagegroup-arago-tisdk-addons'、'ti-apps-launcher']
注意:运行时目标"packagegroup-arago-tisdk-addons-extra"是不可编译的,正在删除...
缺少或无法建立依赖链是:[' packagegroup-arago-tisdk-addons-extra','ti-apps-launcher']
注意:解决任何缺少的任务队列相关性
注意:解决任何缺少的任务队列相关性
注意:解决任何缺少的任务队列相关性
注意:解决任何缺少的任务队列相关性
注意:解决任何缺少的任务队列相关性

编译配置(MC:默认):
BB_VERSION ="2.8.0"
BUILD_SYS ="x86_64 Linux"
NATIVELSBSTRING ="Ubuntu-22.04"
TARGET_SYS ="AArch64-OE-Linux"
MACHINE ="j7200-evm"
DISTRO ="Arago"
distry_version ="2023.10"
tune_features ="AArch64"
TARGET_FPU =""
meta-arago-distro
Meta-Arago-Extras
meta-arago-demos
meta-arago-test ="head:82833bae8835e06301c23c8833642ae4c02d303a"
meta-chromium ="头:1ed2254d72a4c25879014c98be287a7e3e22904c"
meta-qt5 ="head:eb828418264a49b8d00035cb3d7b12fcea3be801"
meta-virtualization ="标题:6a80f140e387621f62964209a2e07d3bcfb125ce"
元网络连接
meta-python
Meta-OE
meta-gnome.
meta-filesystems
meta-multimedia ="标题:18f939a5fb37528a5415b05077ece383c346a119"
meta-ti-extras
meta-ti-bsp ="标题:138077349667614f83637c98798c06249615a23e"
meta-arm
meta-arm-toolchain ="标题:1b85bbb4cab9658da3cd926c62038b8559c5c64e"
meta-clang ="标题:df21b1563910c80d7e294971b7c5b79b5186922"
meta ="头:c00a9a8f25b0042b0723a5d20b88e92d473d22bf"
meta-tisdk ="head:af81e0d81c5efd005bfc0ef749f690f9748c70f6"


编译配置:
BB_VERSION ="2.8.0"
BUILD_SYS ="x86_64 Linux"
NATIVELSBSTRING ="Ubuntu-22.04"
TARGET_SYS ="ARM-OE-eabi"
MACHINE ="j7200-evm-k3r5"
DISTRO ="Arago"
distry_version ="2023.10"
tune_features ="arm armv7a vfp thumb callconvention-hard"
TARGET_FPU ="硬"
meta-arago-distro
Meta-Arago-Extras
meta-arago-demos
meta-arago-test ="head:82833bae8835e06301c23c8833642ae4c02d303a"
meta-chromium ="头:1ed2254d72a4c25879014c98be287a7e3e22904c"
meta-qt5 ="head:eb828418264a49b8d00035cb3d7b12fcea3be801"
meta-virtualization ="标题:6a80f140e387621f62964209a2e07d3bcfb125ce"
元网络连接
meta-python
Meta-OE
meta-gnome.
meta-filesystems
meta-multimedia ="标题:18f939a5fb37528a5415b05077ece383c346a119"
meta-ti-extras
meta-ti-bsp ="标题:138077349667614f83637c98798c06249615a23e"
meta-arm
meta-arm-toolchain ="标题:1b85bbb4cab9658da3cd926c62038b8559c5c64e"
meta-clang ="标题:df21b1563910c80d7e294971b7c5b79b5186922"
meta ="头:c00a9a8f25b0042b0723a5d20b88e92d473d22bf"
meta-tisdk ="head:af81e0d81c5efd005bfc0ef749f690f9748c70f6"

错误:所有可编译任务均已运行、但生成不完整(--Continue 模式)。 已在上面打印失败的任务的错误。 | ETA: 0:00:01.
错误:命令执行失败:1.

摘要:有3条错误消息、返回一个非零退出代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

     运行 oe-layertool-setup.sh 时是否可以使用 processor-sdk-gateway-10_00.txt 配置?

    就可以顺利构建该文件。

    此致!
    Jared