工具与软件:
浏览适用于 AM64x 的 Processor SDK Linux -第3.2.1.3.1节 -尝试使用由 Yocto 构建的 SDK 工具链部分-尝试查找当前编译器的位置
我继续收到" 未找到/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc "
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
浏览适用于 AM64x 的 Processor SDK Linux -第3.2.1.3.1节 -尝试使用由 Yocto 构建的 SDK 工具链部分-尝试查找当前编译器的位置
我继续收到" 未找到/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc "
Jim、您好!
如果可以、请尝试使用我们 当前的 SDK v10.x
对于较旧的 SDK、我认为某些构建步骤存在一些不一致/问题、遗憾的是、有时需要花费一些精力来进行开发。 在这方面应改进现有的 SDK/文档。
至于您的特定问题、您能否确认可以找到编译器? 我刚刚重新安装了该 SDK、编译器就在那里:
a0797059@jiji:~/ti/ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-09.02.01.10 $ find . -name aarch64-oe-linux-gcc ./linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc a0797059@jiji:~/ti/ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-09.02.01.10 $ ll ./linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc -rwxr-xr-x 1 a0797059 a0797059 1294336 Dec 2 17:26 ./linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc*
如果缺少、则安装程序可能无法完全正常运行。
此外、错误消息中显示的路径带有前导斜杠("/")、这是可疑的。 如果这确实用作路径的一部分、它将无法正常工作、因为它将引用根目录。
此致、Andreas
Andreas
由于 SOM 供应商尚未在其 BSP 中迁移到10.0 SDK、我不得不 一直选择9.2 SDK [事实上、由于 IPC 修改、我已告诉他们等待10.1 SDK -(+) Nick Saulnier 的个人资料- Nick Saulnier - TI E2E 支持论坛已记录- 10.0 IPC 功能未在9.2实施中正确测试-由于 Linux 从 6.1.x 更改为6.6.6.6.6.6.6.6.y)
在 R5/M4侧、我安装了12/2发布的 CCS v20、目前使用的是9.2 SDK。
此致
吉姆
Jim、您好!
由于 SOM 供应商未在其 BSP 中转为使用10.0 SDK、我不得不一直使用9.2 SDK [事实上、由于 IPC 修改、我已经告诉他们要等到10.1 SDK 时再使用
我懂了。 您是否能够立即找到并使用编译器、或者这是否仍需要解决?
谢谢、Andreas