This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:TMDX654IDKEVM

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444585/tmdx654idkevm-tmdx654idkevm

器件型号:TMDX654IDKEVM

工具与软件:

我使用的是 AM65X EVM、

我正在尝试 在 uboot 命令行中将 GPIO0_1配置为输出、并将该引脚设置为高电平状态。

1.已验证多路复用器已设置为 GPIO 模式:

=> MD 0x11c004 1.
0011c004:08250007 ..%。

2.默认情况下、引脚配置为输入模式。

=> MD 0x00600010 1.
00600010:FFFFFFFF…

3.将 GPIO0_1配置为输出方向

 => MW 0x00600010 0xfffffffd 1
=> MD 0x00600010 1.
00600010:fffffffffffd

4.配置 GPIO_SET_DATA01寄存器以将引脚驱动至高电平。

=> MD 0x00600018 1.
00600018:00000000…

=> MW 0x00600018 0x00000002 1.
=> MD 0x00600018 1.
00600018:00000002…

5.现在、当我转储寄存器配置时、我注意到 SET_DATA01、OUT_DATA01和 CLR_DATA01都配置为相同的值。

=> MD 0x00600000 10.
00600000: 44832905 00000001 00000000 00000000 .).D...........
00600010:fffffffd 00000002 00000002 00000002 ..........
00600020:00001006 00000000 00000000 00000000 ..........
00600030:00000000 00000000 ffffffff 00000000 ..........

6.我不知道为什么在配置 SET_DATA01时也配置了 CLR_DATA01。 这里有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因美国度假而延迟、我们深表歉意。

    [报价 userid="632975" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444585/tmdx654idkevm-tmdx654idkevm ]=>MD 0x11c004 1.
    0011c004:08250007 ..%[/报价]

    从该寄存器输出、焊盘的驱动器被禁用。 请参阅 AM65x TRM: https://www.ti.com/lit/ug/spruid7e/spruid7e.pdf 中的第5.1.3.3.1.1节:焊盘配置寄存器

    您可以尝试将0x8050007写入寄存器吗?

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:  

    感谢您的支持。 这很有帮助。 但是关于我之前针对 CLR_DATA01与 SET_DATA01一同设置的查询。 我可以知道它为什么这样工作吗? 根据数据表、这两者是互斥的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SET_DATA 和 CLR_DATA 都将返回 GPIO 的输出驱动状态。 SET_DATA 和 CLR_DATA 将同时更新、因此用户可以读取当前驱动状态、然后对同一寄存器进行写入以对其进行更改。

    此致、

    Anshu