This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:Profinet 的内核网络隧道应用、与 EtherNet/IP 的可用示例类似

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444572/processor-sdk-am64x-intercore-network-tunneling-application-for-profinet-similar-to-the-avaliable-example-for-ethernet-ip

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

您好!

我已尝试使用基于 Enet 内核间隧道和 EtherNet/IP 内核间隧道示例的 Profinet 应用实现内核间网络隧道。

但我遇到了数据包缓冲队列初始化(pbufq_ic_init_freeQ (gFreeIcPbufArr、numCustomPbuf)的问题。

TI 能否提供采用 Profinet 的示例项目(就像使用 EtherNet/IP 实现网络隧道)? 或至少向正确的方向指出我为什么会出错? 我已经了解了 memmap 条目、MPU 条目。

谢谢你。

 

此致、
Upendar Sama