This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:LPDDR/DDR 线路上的测试点

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445257/am625-test-point-on-lpddr-ddr-lines

器件型号:AM625

工具与软件:

您好、TI 专家:

我想知道、是否建议在 LPDDR4线上放置测试点以进行调试?

期望您的响应。 谢谢你。

此致、

Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然不可以、这可能会在高速信号上引入不必要的残桩、从而导致信号完整性问题。  

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    那么、如何在启动期间对接口进行故障排除/测试?  如何查看示波器、时钟和 RESET 线路上的信号转换、以调试 DDR 初始化相关问题?

    此致、

    Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、客户会与内存供应商合作、在内存和主板之间安装插入器。  这样、您就可以访问没有测试点的信号。   时钟和复位确实连接了电阻器/电容器、因此您可以接触到这些探测点。  通常、用户还可以通过在电路板上定位相关过孔来访问嵌入式信号。

    此致、

    James