This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:μ ‌XDS200驱动程序问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445316/ccstudio-xds200-driver-issue

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

您好!

我有一个 TMS320F28379控制板和 XDS200仿真器。 28379控制板的板载仿真器可以被识别和正常使用、但是 XDS200仿真器仅识别串行端口、并且无法正确识别驱动程序、因此不能用于仿真。 我尝试过几台电脑,但没有一台能够正确识别,它们都只显示"USB 复合设备"。 运行 Blackhawk 控制面板也无法识别 XDS200。

此致、

anono

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的第三个屏幕截图中、看起来设备管理器中正确检测到了 XDS200。 请注意、Blackhawk Control Panel 用于基于 XDS560的探针。

    [quote userid="633236" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445316/ccstudio-xds200-driver-issue XDS200仿真器只能识别串行端口并且无法正确识别驱动程序、因此无法用于仿真

    您是否已尝试使用 XDS200启动 CCS 调试会话?

    谢谢

    Ki